跳至主要内容

建造下一代超大型数据中心

一个更加互联的世界正在推动数据生成和消耗水平呈指数级增长。这种互联环境的核心的是一个不断发展的超大型数据中心网络。这些广阔的数据中心优先考虑密度、可扩展性和模块化,以服务源于物联网 (IoT)、流媒体、人工智能 (AI)、机器学习、1.6T 网络和其他高速应用的带宽密集型应用。

Molex莫仕是超大型数据中心解决方案的创新者,引领着下一代 PCIe 技术的开发,并推出了率先上市的 224 Gbps-PAM4 产品和定制架构设计综合产品组合。

总览


预计到 2025 年,超大型数据中心的数量将超过 1,000 个,仅在 5 年内就增长了 100%。如今,有超过 300 个超大型数据中心正在开发,系统架构师们正在快速扩大现有资源的规模并打造新的基础设施,以满足带宽密集型高速应用不断增长的需求。 

如今的超大型数据中心专门针对可扩展性和灵活性而设计,一般占地面积为 10,000 平方英尺或更大。但目前和未来的趋势正在考验超大型的含义。5G 技术继续推动人们对按需数字体验难以抑制的渴望。AI 正在引领一场新的革命,通过把文本与声音、图像、视频和传感器数据连接起来的数据密集型多模型系统来发展人机通信。全球企业正在整合实时数据来推动工厂自动化、量子计算和边缘代管服务。 

通过多学科工程专业知识以及与我们的客户共同开发,Molex莫仕正在与系统架构师携手满足这些需求并构建超大型数据中心的新时代。 

按数字

日历

1,000+

预计到 2025 年的超大型数据中心数量

地球

5,000+

典型超大型数据中心中的服务器数量

图表线

224 Gbps

超大型数据中心的下一代速度

 

 

促进行业合作:开放计算项目(OCP)

作为我们对客户协作和下一代数据中心技术承诺的一部分,Molex莫仕成为了开放计算项目 (OCP) 的积极参与者。OCP 社区汇集了超大型数据中心、电信提供商、企业 IT 用户和供应商,为服务器和存储技术打造开放式解决方案,刺激创新并推动更加高效、经济和可持续发展的数据中心。

Molex莫仕的 NearStack PCIe 连接器系统和电缆组件是与开放计算项目合作开发的,可提高信号完整性、降低插入损耗并减少信号延迟。

服务器计算
Keegan McGraw
“OCP 对我们行业的影响无处不在 - 从存储到网络,从 CXL 到 SONiC,从铜缆到光纤。Molex莫仕致力于支持 OCP 应用和外形尺寸,就像我们支持云和企业客户那样。随着 DC-MHS 等分离架构成为整个行业的标准,参与 OCP 至关重要,我们期待着与社区进一步合作。”
Keegan McGraw
数据中心销售技术专家
Molex莫仕

特色资源


The Continuing Evolution of PCIe

Emerging high-performance applications from AI to AR are placing unprecedented demands on data center technologies. To keep up, system architects need high-speed, low-latency and highly scalable solutions. Explore how PCIe has evolved over the generations and how Molex has been at the forefront of PCIe Gen 5, 6 and even 7. 

Server Compute PCIe

数据中心服务器和存储解决方案

随着一切都变得“智能”,从我们口袋中的手机到制造我们产品的工厂,数据对我们日常生活的大多数方面也变得至关重要。现在,数据中心比以往任何时候都更需要采用最先进的服务器和存储技术来满足实时数据需求的指数级增长。了解 Molex莫仕的行业专业知识和尖端互连解决方案如何确保实现强大的连接性、可靠性、性能和效率。 

Data Center Solutions

Integrating 224 Gbps interconnects while managing signal integrity and thermal loads is key to success. Molex industry-leading solutions address these challenges head-on, powering the hyperscale data centers of today and tomorrow. 

3D illustration of server room in data center full of telecommunication equipment,concept of big data storage and  cloud

224 Gbps-PAM4 高速数据中心技术

超大型数据中心以后的发展方向是什么? 答案显而易见:224 Gbps-PAM4 架构。但我们为了发布开创业界先河的全面的 224G 产品组合,我们需要突破物理学的极限。这套完整的产品和定制架构设计是数十年工程专业知识以及与客户共同开发的成果结晶。现在可以针对 AI、机器学习和未来技术的需求打造下一代超大型数据中心。 

扩大下一代数据中心规模

随着数据中心扩大系统结构规模,需要创新的解决方案来支持 224G 的速度。了解 Inception、CX2-DS 和 Mirror Mezz Enhanced 如何提供下一代超大型数据中心所需的灵活性和可扩展性。 

数据中心电源管理解决方案

如果数据中心是由互联设备组成的一个身体中的心脏,那么它们是否能够可靠运行对于系统的健康来说至关重要。数据现在是现代和未来技术的命脉,为了满足对更多服务器的需求,超大型数据中心必须在每英寸机架空间中提供更多功率,同时最大程度减少热量非常有害的影响。了解 Molex莫仕的连接解决方案如何帮助电力高效、不间断地流动。

特色产品


内部高速连接器系统

高速 IO

背板连接器

QSFP-DD 连接器系统

镜面式平行板连接器

NearStack PCIe 连接器系统

有源电缆 (AEC)

BiPass I/O 连接器系统

OSFP 连接器系统

PowerPlane 母线连接器

Data Center Thank You

感谢您


感谢您订阅 Molex 数据中心行业新闻通讯。 您已准备好随时了解数据中心连接的最新趋势、研究和见解。