6G 网络技术是下一代无线技术,有望提供比 5G 更快的速度、更低的延迟和更大的容量。5G 的潜力主要体现在消费者身上,而 6G 将更加专注于支持期待已久的行业应用。6G 仍处于早期开发阶段。但它将彻底改变我们的生活和工作方式。
从 5G 过渡到 6G:我们如何从这里走向那里?
为了支持他们随身携带设备的互联生活方式,当今的消费者正在寻求更快、更可靠的体验,从智能手机到可穿戴设备和车载信息娱乐系统均是如此。网络供应商认识到了这一需求,并继续开发和投资 5G 基础设施——当今最先进的无线技术。但随着行业应用(如工厂和仓库内的应用)的不断发展和 5G 技术极限的不断延伸,6G 的开发正成为网络提供商更加关注的焦点。事实上,6G 测试和推广应在 2030 年启动。
向 6G 网络的转变并不像“打开开关”那么简单,而是需要对基础设施进行大量投资。要提供 6G 所需的更广的覆盖范围和更高的带宽,就需要新建信号塔。需要有光缆来传输 6G 产生的大量数据。还需要新的软件来管理 6G 设备的复杂网络。
除了基础设施,向 6G 过渡还需要新的设备。5G 设备将无法兼容 6G 网络,因此必须开发新的智能手机、汽车和物联网设备。
6G 仍处于早期开发阶段,还没有一个统一的技术标准。虽然这可能会减缓 6G 网络的部署,因为不同的供应商将不得不开发自己的解决方案,但目前正在努力制定 6G 标准,这可能会加快 6G 网络的部署。
毫米波频率:开启真正 6G 的钥匙
毫米波频率 (mmWave) 是波长在 1 毫米至 10 毫米之间的无线电频率,与其他频率相比具有若干优势。它们具有高带宽,可支持大量数据。它们还具有低延迟,可快速传输数据。这些优势使毫米波频率成为对速度和可靠性要求极高的资源密集型应用的理想选择。
然而,毫米波频率也带来了一些挑战。它们的传输距离有限,因此只能进行短距离传输。它们还容易被建筑物、墙壁和树木等物体阻挡。这些因素要求毫米波网络必须密集部署许多基站,以实现稳固的覆盖。此外,由于毫米波频段比低频段更容易受到信号衰减的影响,因此需要大规模多输入多输出 (MIMO) 天线和精密的高频连接器才能实现最佳性能。
期待已久的功能:6G 应用
6G 网络技术的发展令人兴奋和期待,因为它有可能开启一个变革性应用的新时代,而这一切曾经只存在于我们的想象当中。 最近在人工智能领域取得的进展更增加了这种可能性。
自动驾驶(自主)汽车
6G 技术将使自动驾驶汽车达到比目前 5G 技术更高的自动驾驶水平,从而使未来高速公路上布满自动驾驶汽车成为可能。
6G 的超低延迟和高带宽可实现车辆与周围环境的实时通信,帮助车辆避免事故并做出更好的决策。
包括机器人外科手术在内的远程医疗
地理位置可能不再是医疗程序的限制因素。预计 6G 将推动远程医疗的发展,使其能够比目前更有效、更高效地进行,例如为农村地区的患者或需要当地无法提供的专业护理的患者提供 6G 远程手术。
虚拟现实 (VR) 和增强现实 (AR)
借助 6G 网络技术,VR 游戏等沉浸式科技将迎来一个新时代。通过下一代 VR 游戏,用户可以将自己带入逼真的虚拟世界。同样,6G 还能拓宽 AR 培训的可能性,让用户与现实世界中的虚拟物体进行互动,让受训者以更身临其境、更逼真的方式学习新技能。6G 甚至会促进触觉互联网和全息通信的出现。
智慧城市
我们听说过很多关于智慧城市的信息,但只有在 6G 成为现实后,我们才能充分体验到智慧城市的魅力。包括无线网络和 224G 数据中心在内的配套基础设施将使自动驾驶汽车能够与交通信号灯和道路传感器进行通信。此外,全面实现 6G 还将有助于急救人员与公众之间的实时通信,改善紧急情况下的协调与沟通。
工业自动化
6G 将使工业 4.0 能够拥抱人工智能、机器学习和数字孪生技术的可能性——在这些技术中,必须对大量数据进行即时处理、分析和操作。这项技术可用于实时监测、控制和自动化工业流程。这可以提高效率和生产力,例如在检测到故障时调整生产线,并在故障发生前更好地提高对潜在问题的认识。
物联网 (IoT)
6G 提供的更大带宽和连接性将为物联网设备带来更多功能。从智能家电到可穿戴设备和医疗设备,6G 技术将促进物联网硬件之间的互动和数据共享。
安全问题:6G 云数据是否安全?
预计 6G 将在数据安全方面带来若干进步,但必须记住,没有任何系统是完全安全的。每个物联网设备都是潜在的攻击网关,整个网络的安全性取决于其嵌入式软件的安全性。在过去几年中,数据泄露、数据丢失和数据隐私等事件备受瞩目,引发了人们对云数据安全性的质疑,尤其是在机器人手术和自动驾驶汽车等人命关天的应用中。
尽管存在这些问题,6G 仍有望在数据安全领域迈出几大步,其中包括:
更强的加密
预计 6G 将采用更强大的加密协议,使未经授权的各方更难获取和破译通过网络传输的数据。这将保护存储在云中和传输过程中的数据。
强大的身份验证和授权机制
6G 可能会采用多因素身份验证、生物特征识别和人工智能驱动的行为分析来验证用户身份,并确保只有经过授权的人员才能访问存储在云中的敏感信息。
超低延迟和实时通信
6G 的超低延迟和实时通信潜力有助于实现快速威胁检测和响应。这意味着安全系统可以在潜在的违规行为升级之前迅速识别并减轻其影响。
6G 会不会一开始就受到“限制”?
从 1979 年的 1G 开始,无线技术的每一代“飞跃”大约每十年出现一次。6G 将成为第六代技术标准,但并不会一蹴而就。随着基础设施的建设,宽带提供商无疑会争相拥有最好的网络。这意味着,与 5G 一样,6G 也需要不断发展和迭代,才能充分发挥网络技术的潜力。正如 4G LTE 是向 5G 迈出的一大步一样,6G 也需要经历多年的发展。每一代无线技术都会不断迭代改进,6G 也不例外。
Molex莫仕:连通未来
Molex 莫仕致力于利用尖端工程专业技术、互连创新和我们的全球足迹,引领 6G 网络、基础设施和设备的发展和演进。我们在最先进技术领域的持续投资使我们能够开发具有成本效益的一流产品,帮助客户实现 6G 理念和技术。
要进一步了解 Molex 莫仕如何为未来的 6G 及其他更多技术创造连接,请阅读我们的最新报告:预测未来的互联:创新驱动互联世界。
相关内容