概要
先進的なロボットは、世界中でより効率的な業務に役立っています。これは、急速に進化している今日のヘルスケア分野ほど顕著な例はありません。ロボット手術は、日常的な検査からより複雑な介入まで、さまざまな場面で普及しつつあります。熟練した人間の外科医に取って代わるどころか、ロボットは視覚化と精度の向上に役立つ高度に洗練された道具として役立っています。
手術ロボットは通常、人間の手ではほとんど届かない解剖学的領域にも正確に到達できるため、低侵襲な切開や開口部を利用します。それにより、安全性を高め、痛みや傷跡を減らし、患者さんの回復を早め、費用を抑えられるのです。ロボット手術のおかげで、以前は長期の入院が必要だった手術の多くが、外来の外来施設で行われるようになりました。これにより、第三者支払機関と患者さん自身にとって大きな節約となります。
ただし、これらの数多い利点には、一定のコストが発生します。ロボット支援手術は通常、複雑なデジタルカメラやコネクター、関連する可視化装置を使用するため、他の低侵襲処置よりも高額になる可能性があります。さらに、手術ミスは今日の医療システムにおける身体的危害の主な原因であるため、医師がこれらの強力なツールを活用した手術を選択する場合、患者さんの健康が最大の関心事となります。
パフォーマンス、安全性、品質がこれだけ重視される中、大手企業は、生産効率を高め、複雑な規制パラメーターに対応するための専門的な能力を提供できる経験豊富なプロバイダーを利用することが多くなっています。モレックスのグループ企業であるフィリップス・メディサイズは、射出成形、高性能医療用相互接続、複雑なケーブルアセンブリー、多様なサプライチェーンネットワークなど、今日の医療技術の革新者がグローバルに統合された専門技術にワンストップでアクセスできるようにしています。これにより、お客様は人生を変えるようなソリューションを、より大きな成功とより少ないリスクで市場に投入可能となります。
特集
数字で
85億米ドル
グローバル市場
15.1%
ロボット工学を利用した手術