概要
現代の住宅所有者は、かつてないほどの電力を手にし、それをコントロールできるようになりました。この新しいホームエネルギーマネジメントの分野では、家庭とグリッドが協力してエネルギーの発生を分配し、余裕を作り出し、資源の過度な負荷を軽減します。再生可能エネルギーとそれを支えるテクノロジーは、現在、住宅所有者がエネルギー使用量を監視および調整し、エネルギーコスト上昇による経済的な影響を最小限に抑えるための、より大きな手段を提供しています。2022年から2023年にかけて、米国での家庭用エネルギー価格は14%上昇し、2013年から2022年までの9年間も同じ割合で上昇しました。欧州の一部はさらに大きな影響を受けており、2022年にはエネルギーコストがほぼ100%跳ね上がった国もあります。結果として、太陽エネルギーの普及に火をつけ、トレンドの完全な逆転を引き起こしています。現在、太陽光発電の過剰生産により、欧州のエネルギー価格は頻繁にマイナスに転じ、エネルギープロバイダーが住宅所有者に支払うことになり、最も必要とされる時のために太陽光エネルギーを貯蔵する必要性が大きく露呈しています。
急速に発展している家庭用エネルギーストレージ分野は、イノベーションの象徴です。家庭用バッテリーストレージシステム(BSS)は余剰の太陽エネルギーを回収し、モノのインターネット(IoT)接続はパワーを消費する電化製品を特定し、ビークルツーホーム(V2H)テクノロジーは家庭用充電の概念を覆します。しかし、家庭でのエネルギー管理はまだ普及の初期段階にあり、多くの人がBSSのようなテクノロジーになじみがありません。火災の危険性について誤解している人もいるかもしれません。どのような役割を果たす機器であっても、エネルギー管理には品質・信頼性・安全性が求められます。業界の成功はそれにかかっています。
モレックスは80年以上の経験を持ち、最先端の相互接続ソリューションと比類のないエンジニアリングの専門知識を通じて、家庭用エネルギー管理などの業界が潜在能力を発揮できるよう支援しています。当社のUL認定コネクターと当社のバスバーは、高パワー用で過酷な環境のアプリケーションでの安全な動作を保証し、お客様が期待する信頼性の高い動作を実現します。さらに、規制要件が進化する業界において、当社のグローバルなフットプリントは、各地域の市場ニーズに準拠したソリューションを提供します。