メインコンテンツにスキップ

エネルギー管理

EV充電インフラ

自動車充電ステーションは、道路脇、自宅、職場などに急速に普及しています。この新しいインフラには、安全性、使いやすさ、長期的な信頼性を重視した、消費者に優しい設計と構築が求められます。

概要


電動化の未来がリアルタイムで形成されつつある中、複数のレベルで大きな変化が同時に進行しています。EV充電ネットワークの展開、代替エネルギー源の普及、家庭用EV充電およびエネルギー貯蔵機能の拡大、さまざまな新しい車載バッテリーシステムのすべてが、急速に進化するエネルギー管理状況において一点に集まりつつあります。

商用および家庭用EV充電ステーションでは、バッテリーの急速充電を実現するため、大電流システムの幅広い導入が求められています。この変化は、熱管理と効率設計に新たな課題をもたらしつつ、安全性と信頼性が重要であることを強調しています。EVはいまだ新興市場であり、ブランドの評判もテクノロジーの評判も、充電ステーションへの安全で容易かつ迅速なアクセスにかかっています。また、革新的な製品開発では、国際規格に加えて、新たな規制を予測する必要があります。

この業界は非常に複雑であるため、信頼できる設計専門家による分野横断的な視点、市場インサイト、広範なエンジニアリングおよび製造知識が必要です。モレックスは、自動車メーカーや製品メーカーとともにこの未来を推進し、新しい電気機能が安全で、コンプライアンスに適合し、商業的に採算が合うものになるよう取り組んでいます。

特集


EV充電ステーションの内部を見る

モレックスは、EV充電インフラに電力を供給する革新的ソリューションを提供しています。電線対基板用、基板対基板、FFC/FPC用コネクターなど、EV充電に欠かせないコンポーネントの内部をご覧ください。 

EVレンダリング

最も必要なタイミングでの信頼性

EVドライバーにとって、道路を走行中にバッテリーの残量が少なくなった場合、急速充電ステーションネットワークへの確実なアクセスが不可欠です。しかし、自動車の充電速度の高速化が主要な目標となるなかで、設計エンジニアは熱の増加や高品質な電力供給への依存度の高まりなど、より高いエネルギースループットの影響にも対処しなければなりません。さもないと、充電ステーションと充電する車両、双方の性能と信頼性が危険にさらされます。バスバー、コネクター、ケーブルの品質は、ドライバーが充電のためにプラグを差し込んだときにステーションが安全で正常に動作するよう徹底するために、非常に重要です。

自動車の充電

設計上の課題を解決

消費者へのEV普及にはしばしば、航続距離に対する不安、充電速度、充電インフラの不足といった課題が発生します。こうした課題に対する解決策は、高出力製品、バッテリーの改良、新しいビジネスモデルにあります。

電力システムの設計トレンド

モレックスの専門家はさまざまな業界において、電力、シグナルインテグリティ、電磁干渉(EMI)に関する設計の際に、システムのバランスを取っています。モレックスは、この先進的で分野横断的なアプローチを充電ステーションや自動車にも適用しています。 

高出力バスバー

バスバーは、信頼性と柔軟性に優れた大電流EV充電システムの構築に不可欠です。当社では自動車OEMやティア1サプライヤーの意見を取り入れ、リジッド、フレキシブル、およびラミネートソリューションの多様なバスバー製品ラインを開発しました。 

安全性は必須である

EV充電ステーションには安全性が不可欠です。かつて、高出力の電気インフラを扱うのは主に専門技術者の仕事でした。今日では、そのレベルの高出力トレーニングや保護なしで、消費者がEV充電ネットワークや家庭用エネルギー設備を管理しています。  また、低品質の充電は過充電につながる可能性があり、熱暴走やガス放出のリスクを招くことがあります。こうした点を考慮すると、安全上の懸念やユーザー中心の設計の問題にますます注意を払って、アクセシビリティ、直感的な操作、高品質な電源接続、あらゆる条件下での信頼性を徹底できるようにする必要があります。

充電の安全性

次世代自動車を形作る

電気自動車は、機能と快適装備を再考する機会であると同時に、複雑なエンジニアリングの課題の連続でもあります。モレックスが輸送業界のリーダーたちとともに、充電インフラから車載エンターテインメントに至るまで、イノベーションを安全に導入してきた過程をご覧ください。 

あらゆる段階で安全を確保

モレックスは、自動車メーカーの工場フロアから車庫の壁に設置されたEV充電器まで、輸送エコシステム全体の電気安全におけるリーダーです。 

EXTreme Power製品

企業は電流レベルの増加とともに、電力システム全体における熱管理、EMI、パワー用インテグリティなどいずれも安全性に影響する関連問題にも取り組む必要があります。モレックスのEXTreme Power製品は、最適なパワー密度と優れたサーマルマネジメント機能を備えた大電流アプリケーションをサポートするように特別に設計されています。

ブラッド・アイスラー
「電力の変化に対しては、1つのコネクターだけでなく、関係するシステム全体の安全性を再評価します。EV充電では、車両と充電ステーション双方の寿命期間にわたって、過酷な条件下でも信頼性の高い、安全なユーザーエクスペリエンスを保証しなければならないため、問題はさらに複雑です」
ブラッド・アイスラー
戦略市場担当ディレクター
モレックス

変化する市場におけるイノベーション

モレックスは、設計、製造、調達の課題に積極的に取り組むことで、充電インフラの導入と継続的な成長の成功に必要なイノベーションを推進しています。当社のコネクター、ケーブル、バスバーなどのスケーラブルなポートフォリオは、ミリボルトからキロボルトまでの電力要件に対応するエンジニアリングソリューションの80年を超える専門知識に基づいて構築しています。

実地試験済みのポートフォリオは、モレックスと連携するメリットの1つに過ぎません。モレックスではまた、最新のテクノロジーと製造方法を知る分野横断的なエンジニアのグローバルチームを編成しており、業界の次の課題に取り組む準備を整えています。

EVのイノベーション

ボルフィニティ: バッテリーセル接触システム

モレックスのボルフィニティ セル接触システムは、強化された信頼性の高いバッテリー統合の軽量ソリューションです。このシステムは、バッテリーセルを制御盤に接続し、セルのバランシングと温度指標を伝達します。

コネクテッドカーの新時代

Vehicle-to-everything(V2X)通信は、「車のIoT」とも呼ばれ、主に信号接続に関連しています。しかし、双方向充電の新時代には、Vehicle-to-Home(V2H)、Vehicle-to-Load(V2L)、Vehicle-to-Grid(V2G)という形で、新しいV2Xの手段が登場しており、これらすべては電力に依存しています。  

電動化からエネルギー管理までの新たなトレンド

モレックスは、EV電源の課題だけでなく、発電および配電のマクロトレンドにおいても、設計の最前線に立っています。従来の燃料を再生可能エネルギー源で補うための移行に伴い、そうしたエネルギー資源を貯蔵、監視、配分する能力が必要になっています。

注目の製品


バスバー

バスバー

パワープレーンバスバーコネクター

セントラリティピンとソケット

ケーブルアセンブリー

ケーブルアセンブリー

EXTreme Power製品

EXTreme

Micro-Fitコネクター