跳至主要内容

重新定义 V2X 中的“一切”:互联车辆的新时代

好莱坞对全能汽车的幻想 - 驾驶、通话和互联 - 现在已成为现实。虽然车联网 (V2X) 为自动驾驶奠定了基础,但新一波的车辆到电网 (V2G)、车辆到家庭 (V2H) 和车辆到负载 (V2L) 技术正在由双向充电提供动力,将车辆转变为移动电池储能系统。 

阅读时间:6 分钟

20 世纪 80 年代电视剧《霹雳游侠》中的 KITT 尽管比不上《杰森一家》中的飞行汽车,但也是一款超前于时代的交通工具。改装后的 Pontiac Trans Am 是一台带轮子的人工智能超级计算机:具备自动驾驶、智能语音通信、远程数据访问,以及控制外部电子设备的能力。这还只是四十年前令观众惊叹不已的众多功能中的一小部分。   

在过去,KITT 可能只是好莱坞式的科幻题材,但凭借车联网 (V2X) 通信,它的许多功能现已在汽车行业成为现实。近年来,自 2019 年款的大众高尔夫 8 开始,车厂推出了第一代支持 V2X 的车辆。高尔夫 8 等车辆配备了一系列传感器和天线,以便更好地与周围环境通信,这为最终的自动驾驶奠定了基础。 

而最近,一种基于电动汽车 (EV) 双向充电的新型 V2 连接已经出现。V2X 提供的信号连接现在还伴随着电力连接,包括车辆到电网 (V2G)、车辆到家庭 (V2H) 和车辆到负载 (V2L) 功能。  

这些新技术如何结合起来塑造未来的电动汽车? 

信号连接增强驾驶体验

V2X 通常被称为“车轮上的物联网”,这是一个广义的分类,由大量通信子类别组成,例如,车辆到设备 (V2D)、车辆到网络 (V2N)、车辆到行人 (V2P) 和车对车 (V2V)。支持车辆内外 V2X 的无线基础设施实现了新的安全便利功能,如碰撞警告系统、自适应巡航控制和停车辅助,同时为自动驾驶奠定了基础。但是什么成就了这样的基础设施呢?

Molex莫仕的报告《预测未来的连接性:推动互联世界的创新》探索了车辆天线的过去、现在和未来。Molex莫仕全球产品经理 Florian Scherbel 在其中解释了车辆如何从配备一根 AM/FM 杆状天线,过渡到了配备近 30 根天线的下一代联网车辆。每根天线都有独特的用途,从 4G/5G 网络连接和 V2X 功能,到蓝牙兼容性,以及最终与非地面网络 (NTN) 和 5G/6G 毫米波元件通信。  

其中许多天线旨在支持和实现 V2X 应用的连接,如卫星、蜂窝塔、传感器、智能手机,甚至其他车辆。但如此多的天线给工程师带来了美观性和性能方面的挑战,最终引出了以下根本问题: 

如何以既不影响车辆外观也不影响天线性能的方式整合更多天线?  

为了保持和改善外观和性能,创新的非导电材料和设计方法能够将天线隐藏在车辆中,并与鲨鱼鳍天线结合使用,从而增强信号可靠性,同时确保车舱和车身的精简。 

虽然 V2X 技术可实现信号连接,但推动 V2 功能走向新时代的最大功臣非双向充电莫属。  

电源连接性重新定义车辆充电

传统的电动汽车充电被认为是单向的进程,因为电动汽车从充电器获得电力——这是一种单向连接。不过,电动汽车电源连接的未来可能是双向充电,车辆可以从连接的系统获得电力并为其供电。虽然这个过程听起来很简单,但双向充电非常注重电力的质量和完整性,以确保传输的能量满足要求。 

尽管名称略有不同,但以下三种技术都在推动双向充电的发展:车辆到电网 (V2G)、车辆到家庭 (V2H) 和车辆到负载 (V2L)。 

什么是车辆到电网 (V2G)?

V2G 技术使电动汽车能够将能量从电池馈回电网和公用事业提供商,从而将车辆转变为移动的电池储能系统 (BESS)。这有助于为车主节省资金,并为建立电网弹性带来了新的方式。 

V2G 可降低充电成本

它允许电动汽车将能量馈回电网,为车主节省成本甚至盈利,从而开辟了有趣的全新可能。车辆充电的相关费用视电网需求而异,但通常在凌晨更便宜。借助 V2G 技术,电动汽车可以在电价低廉的时间充电,并在需求高峰期卖回给电网。 

V2G 可提高电网弹性

尽管专家认为,我们距离完全实现 V2G 还需要数年时间,但测试正在进行中,以确定 V2G 技术作为增加电网冗余的一种手段的可行性。事实上,纽约的一个学区最近正在进行一项测试,电动校车在淡季(当需求可能增加但学校不上课时,如周末和暑假)将能量馈回电网。 

一些地区更加密切地关注着 V2G 的进展。加州最近推出了一项法案,要求新电动汽车在 2027 年前提供 V2G 选项,以帮助缓解加州的电网紧缺。

什么是车辆到家庭 (V2H)?

V2H 技术使存储在电动汽车中的能量能够用作家庭电源,例如在停电时。当该技术的使用范围不仅仅局限于住宅时(如小型办公楼),该技术被称为车辆到建筑 (V2B)。

V2H 为房主提供灵活的能源

V2H 为电动汽车车主带来了显著的好处,既可以用作应急能源,也可以作为整体家庭能源管理方法的一部分。在暴风雨、电网故障或任何其他事件引起的停电期间,电动汽车电池可以充当应急电池备用系统。此外,在电价昂贵的电网需求高峰时段,V2H 还可以为电动汽车车主提供从车辆电池获取电力的选项,而无需从电网消耗能源。

V2H 仍是一个正在开发中的应用

V2H 仍处于起步阶段,但已开始被汽车制造商快速采用。尽管通用汽车已宣布推出 V2H 计划,但其车辆的 V2H 相关设备的定价仍存疑。汽车制造商必须决定是要自行销售这些系统,还是依赖第三方 OEM 合作伙伴(福特 F-150 Lightning 和 Sunrun 就是这种情况)。 

什么是车辆到负载 (V2L)? 

V2G 和 V2H 技术专注于为大型系统供电的车辆,而 V2L 则使电动汽车能够为特定设备供电,例如,作业现场的户外灯。 

V2L 为电动汽车用户提供移动电源

如今,用车辆为智能手机充电已成为常态,而 V2L 在为外部设备供电方面可以显著提高灵活性。对于应急用途,V2L 可以成为救灾工作的绝佳选择,使车辆能够充当汽油发电机。对于休闲娱乐用途,V2L 电动汽车可以在野餐、露营旅行和车尾派对等户外活动中为电烤架和电视供电。对于专业用途,建筑工人可以使用 V2L 技术为其工具充电。可能性是无穷无尽的。

V2L 的采用面临多重障碍

尽管 V2L 的概念十分简单,但其目前的形式存在一些局限性。例如,在 V2L 应用中使用电动汽车电池可能会增加电池的磨损和老化,从而降低续航里程并缩短电池的使用寿命。此外,连接器、功率级别和通信协议的 V2L 标准尚未建立。因此,不同的电动汽车车型可能面临互操作性挑战。 

Molex莫仕——为 V2X、V2G、V2H、V2L 等创造连接

无论是车辆的信号连接还是电源连接,要维持一致而值得信赖的性能,质量和可靠性是前提条件。Molex莫仕是当今和未来汽车应用互连解决方案的领先供应商,包括用于 V2X 通信的先进天线和用于双向充电的高质量电源连接。如需详细了解 Molex莫仕如何帮助推动未来的连接,请访问连接的未来下载我们的报告


相关内容


Related Products

Vehicle Antenna Solutions

As vehicles use more and more connected devices and systems, wireless connectivity becomes increasingly vital. See how innovations in antenna technology are enabling ubiquitous connectivity and advancements for the vehicle of tomorrow. 

Trends

The Connected World of Tomorrow 

A future once envisioned amongst the stars instead took a different form. Rather than society leaving Earth, technology focused on better connecting it. Discover how innovation in connectivity is enabling scientific marvels in transportation – where antennas enable vehicle autonomy, EV charging becomes bidirectional and contactless connectivity introduces seamless cabin experiences.

共享